欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

米思米标准化的二次革命:直线电机模组,为您的生产线加速

  • 2023.09.03 13:30:04
  • 米思米
  • 1898

在工业自动化领域,米思米一直以其创新的产品和高效的解决方案,为行业的发展做出贡献。从经济型爆款产品如同步带轮、导向轴等静态零件商品的推出,米思米已经完成了自身标准化的一次革命。而今,米思米再次引领风潮,迎来了米思米标准化的二次革命,带来了全新的动态组件商品——直线电机模组。


米思米标准化的二次革命:直线电机模组,为您的生产线加速


直线电机模组是米思米在深入研究市场需求和技术趋势后,推出的又一力作。它不仅继承了米思米产品一贯的高品质和经济性,更在采购成本、设计时间和生产效率上实现了显著的优化。


在采购成本方面,直线电机模组的一体化结构设计省去了用户分别比价的繁琐步骤。相比传统的丝杠模组,直线电机模组的成本下降了69%,价格仅需1407元起,而传统丝杠模组则需要4580元起。这一降幅无疑将为用户带来更大的经济效益。


米思米标准化的二次革命:直线电机模组,为您的生产线加速


在设计调试时间方面,直线电机模组也展现出了其卓越的优势。全新的算法选型工具使得选型过程最快只需1分钟,相比传统丝杠模组的多部件组装调试和选型设计时间,直线电机模组能够节省78%的时间。这意味着用户可以更快地将产品投入生产,提高整体的生产效率。


米思米标准化的二次革命:直线电机模组,为您的生产线加速


而在生产效率方面,直线电机模组更是表现出色。它能够实现最高24小时不间断运行,依靠高分辨率编码器和闭环控制,实时监控并调整行程距离。运行速度最高可达2m/s,类似磁悬浮的传动方式使得动、定子无接触,减少了摩擦和发热,从而提高了使用寿命,最高可达50000小时。此外,直线电机模组最多可搭载4个可独立控制的动子,进一步提升了生产的灵活性和效率。


米思米在开发经济型产品时,充分考虑了中国市场的使用需求。首次导入GB规格,使得产品更加符合国内客户的实际需求。同时,在生产过程中去除产品过剩精度的同时,依然保证了产品的耐久性。通过批量生产与库存化管理,米思米得以实现低价格、短交货期的同时,还能保证产品质量,这无疑是中国市场的一大优势。

 

米思米一直秉持着“Your Time, Our Priority”的时间战略,致力于为用户提供更高效、更便捷的产品和服务。直线电机模组的推出,正是这一战略的具体体现。它不仅为用户节省了采购成本和设计时间,还提高了生产效率,真正实现了为用户的生产线加速的目标。


米思米标准化的二次革命:直线电机模组,为您的生产线加速


值得一提的是,2024中国国际工业博览会(上海工博会)将于9月24-28日在国家会展中心开幕。米思米将携这款电驱新品直线电机模组亮相8.1号馆A233展台。届时,广大用户将有机会亲身体验这款突破性产品的卓越性能,感受米思米带来的工业自动化新风尚。

 

※本文中直接电机模组与传统丝杠模组对比,所示数值均根据米思米同规格丝杠模组为参考,米思米社内测算所得

※本文中所示价格,均为未税参考价,请以实际报价为准

选型工具

热卖产品Hot selling products

提及商品

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities